Välj Rätt Licens
Välja Rätt Licens
Licenser AS-P Ny Hårdvara (från EBO 2022)
| AS-P (HW) 2022 - Notera: Enbart HW | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWASPSBX10001 | AS-P Secure Boot (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASPSBX10002 | AS-P-NL Secure Boot (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASPXXX10001 | SpaceLogic Controller AS-P | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASPXXX10002 | SpaceLogic Controller AS-P –NL | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| Ny AS-P 2022 licenspaket till EBO 2024 | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWXBU0000SA | ASP Bundle - Standalone (SW) | Licenspaket - Max 10 fältenheter, ej ES-anslutning (OBS! Enbart 6 st “AS IO”) |
| SXWSWXBU0000SD | ASP Bundle - Standard (SW) | Licenspaket - Max 25 fältenheter, ES-anslutning |
| SXWSWXBU0000EN | ASP Bundle - Enhanced (SW) | Licenspaket - Max 100 fältenheter, ES-anslutning |
| SXWSWXBU0000FU | ASP Bundle - Full (SW) | Licenspaket - Obegränsat* fältenheter, ES-anslutning |
| SXWSWX000MBRTU | AS-P Modbus-funktionalitet (SW) | Licens till AS-P Secure Boot (HW) och AS-P-NL Secure Boot (HW) |
*Enligt. ArchitecturalGuidelinesGuide
| Ny AS-P 2022 uppgraderingslicenser (Utökning av funktionalitet i befintlig version) | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWXUP00SASD | AS-P Uppgradering från Standalone till Standard (SW) | Från 10 fältenheter =>25 fältenheter + ES-anslutning |
| SXWSWXUP00SAEN | AS-P Uppgradering från Standalone till Enhanced (SW) | Från 10 fältenheter =>100 fältenheter + ES-anslutning |
| SXWSWXUP00SAFU | AS-P Uppgradering från Standalone till Full (SW) | Från 10 fältenheter => Obegränsat* fältenheter + ES-anslutning |
| SXWSWXUP00SDEN | AS-P Uppgradering från Standard till Enhanced (SW) | Från 25 fältenheter => 100 fältenheter |
| SXWSWXUP00SDFU | AS-P Uppgradering från Standard till Full (SW) | Från 25 fältenheter => Obegränsat* fältenheter |
| SXWSWXUP00ENFU | AS-P Uppgradering från Enhanced till Full (SW) | Från 100 fältenheter => Obegränsat* fältenheter |
*Enligt. ArchitecturalGuidelinesGuide
| Uppgradering av AS-P från EBO 4.x/5.x till EBO 2024 | Notera att dessa både kan användas för uppgradering från | |||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar | ||
| SXWSWASPUP40SA | AS-P (Standalone) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-P (Standalone) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | ||
| SXWSWASPUP40SD | AS-P (Standard) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-P (Standard) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | ||
| SXWSWASPUP40EN | AS-P (Enhanced) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-P (Enhanced) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | ||
| SXWSWASPUP40FU | AS-P (Full) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-P (Full) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | ||
Licenser AS-B Ny Hårdvara (från EBO 2022)
| AS-B (HW) 2022 - Notera: Enbart HW | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWASB24PX10001 | AS-B-24 (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASB36PX10001 | AS-B-36 (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASB24HP10001 | AS-B-24-H (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASB36HP10001 | AS-B-36-H (HW) | Kräver licenspaket och är ej bakåtkompatibel längre än EBO 2022 |
| SXWASB24X10001 | SpaceLogic Controller AS-B-24 | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASB36X10001 | SpaceLogic Controller AS-B-36 | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASB24H10001 | SpaceLogic Controller AS-B-24 HAND | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASB36H10001 | SpaceLogic Controller AS-B-36 HAND | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| Ny AS-B 2022 licenspaket till EBO 2024 | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWXBBU010SD | AS-B Bundle- Standard (SW) | Licenspaket - Max 10 fältenheter |
| SXWSWXBBU050FU | AS-B Bundle- Full (SW) | Licenspaket - Obegränsat* fältenheter |
*Enligt. ArchitecturalGuidelinesGuide
| Ny AS-P 2022 uppgraderingslicenser (Utökning av funktionalitet i befintlig version) | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWXBBUPSDFU | AS-B Uppgradering från Standard till Full (SW) | Från 10 till obegränsat* fältenheter |
*Enligt. ArchitecturalGuidelinesGuide
| Uppgradering av AS-B från EBO 4.x/5.x till EBO 2024 | Notera att dessa både kan användas för uppgradering från | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar | |
| SXWSWASBUP40SD | AS-B (Standard) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-B (Standard) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | |
| SXWSWASBUP40FU | AS-B (Full) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | AS-B (Full) från 4.x eller 5.x till EBO 2024 | |
Licenser AS-P och AS-B Gammal hårdvara
| Äldre AS-P (HW) - Notera: Enbart HW | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWASPXXX10001 | SpaceLogic Controller AS-P | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASPXXX10002 | SpaceLogic Controller AS-P NL | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| Äldre AS-B (HW) - Notera: Enbart HW | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWASB24X10001 | SpaceLogic Controller AS-B 24 | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASB24H10001 | SpaceLogic Controller AS-B 24 HAND | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASB36X10001 | SpaceLogic Controller AS-B 36 | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| SXWASPXXX10002 | SpaceLogic Controller AS-B 36 HAND | Kräver licens för uppgradering till EBO 2022–2024 |
| Uppgradering av tidigare licenser till EBO 3.x | ||
| Artikelnummer | Beskrivning (AS-x uppgraderingslicens krävs endast vid uppgradering från SBO 1.x) | Kommentar |
| SXWSWASUP00001 | AS-x Uppgradering från SBO 1.x - 1st. | |
| SXWSWASUP00099 | AS-x Uppgradering från SBO 1.x - (obegränsat antal) | |
| Uppgradering av äldre AS-P från EBO 3.x till EBO 2024 | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWASPUP30SA | AS-P Uppgradering från 3.x till EBO 2024 Standalone (SW) | AS-P från 3.x - EBO 2024 (Standalone) |
| SXWSWASPUP30SD | AS-P Uppgradering från 3.x till EBO 2024 Standard (SW) | AS-P från 3.x - EBO 2024 (Standard) |
| SXWSWASPUP30EN | AS-P Uppgradering från 3.x till EBO 2024 Enhanced (SW) | AS-P från 3.x - EBO 2024 (Enhanced) |
| SXWSWASPUP30FU | AS-P Uppgradering från 3.x till EBO 2024 Full (SW) | AS-P från 3.x - EBO 2024 (Full) |
| SXWSWASPUP30BP | Bulk pack (125) - ASP Upgradering från 3.x till EBO 2024 (Full) | Innehållandes 125 AS-P uppgraderingslicenser |
| Uppgradering av äldre AS-B från EBO 3.x till EBO 2024 | ||
| Artikelnummer | Beskrivning | Kommentar |
| SXWSWASBUP30SD | AS-B Uppgradering från 3.x till EBO 2024 (Standard) | AS-B Uppgradering från 3.x till EBO 2024 (Standard) |
| SXWSWASBUP30FU | AS-B Uppgradering från 3.x till EBO 2024 (Full) | AS-B Uppgradering från 3.x till EBO 2024 (Full) |