System Sensor smutskompensering. I central vs. Fire Expert.
Smutskompensering i en detektor finns till för att de inte ska bli mer och mer känsliga i takt med att de blir smutsiga. Detektorn "kompenserar" för den smuts som den får i sig för att kunna hålla samma känslighet under längre tid än de äldre modellerna som inte hade kompensering. Dessa fick ett högre och högre analogvärde i takt med att de blev smutsiga vilket resulterade i att det krävdes mindre rök innan de kom upp i larmnivå. Det faktiska analogvärdet på en modern detektor presenteras inte, utan bara kompensations värdet.
Att vi kan se olika värden i centralen än vad som visas i Fire Expert är p.g.a. att dessa värden beräknas på 2 olika sätt. Värdet vi ser i centralen (50-40) och som kan exporteras till fil där det då omvandlas till % är det värde som detektorns inbyggda mikroprocessor beräknar som medelvärde över tid (24h) och är det värde som används för att ställa ut servicelarm vid nedsmutsad detektor. Servicelarm kan vi får vid 80 och 99% kompensation, efter detta får vi fellarm för smutsig detektor (100% kompenserad).
Värdet som presenteras i Fire Expert är ett värde som räknas ut genom att ta ett realtidsvärde (analogvärde) 1 gång/dygn och sedan använda dessa mätpunkter för att skapa en kurva för nedsmutsning. Om centralen ligger online 24/7 så bör de två värdena ligga väldigt nära varandra. Dock kan ju värdet i Firre Expert påverkar om det ex.vis skulle vara extra mycket/lite damm i luften just när den tar sin dagliga mätning och vi då får en mätpunkt som är betydligt högre/lägre än normalt. Ju längre centralen varit online, desto fler mätpunkter har vi att skapa en stabil kurva av.