Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
What is the maximum number of subroutines that can be configured in a EcoStruxure Control Expert project?

Issue:

Max number of subroutines in a project

Product Line:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

A maximum of 64 subroutines can be programmed in the LD, FBD, IL or ST language