Våra varumärken

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Ersätta Simens SKD31.50 på VXG41.25

De enda ställdonet med 230V spänning är vårt MV15B (öka/minska styrning) men denna är med en ställkraft på 1500N vilket ibland kan vara för starkt för ventilen.

Artikelnummer för ställdonet är 8800460000

Om de kan få till 24V så kan de istället ta vårt M800 som finns i både öka/minska men även 0-10 V styrning, denna har art nr 880310030.


Till dessa ställdon kommer de behövas en adapter för att sk passa på VXG41 ventilen, detta är adapter med art nr 8800118000.