Hur kan vi hjälpa dig idag?

Relinquish default

”Relinquish default” avser ett värde som används i BACnet-protokollet och som blir det aktiva värdet för ett objekt när alla andra kommandon har släppts t.ex. vid strömavbrott.

Det är ett reserv- eller standardvärde som ställs in av enheten för att säkerställa att objektet har ett definierat tillstånd när det inte styrs aktivt av några kommandon.

Är Relinquish default inställt på 0 på en variabel t.ex. börvärde på temperaturen är det 0 börvärdet kommer vara inställt på om MP/RP har blivit strömlös och startas upp igen.