Hur kan vi hjälpa dig idag?

"Unable to display events" i Workstation schedule

”Unable to display events. To view or change, go to Text view on the Advanced tab.” i schedule i Workstation:

ErrorMessageShortEvent

Felmeddelandet visas när man försöker visa händelser med en varaktighet på fem minuter eller mindre i den grafiska vyn för scheman i Workstation. Meddelandet kan också uppstå när tiden mellan två händelser är fem minuter eller mindre.

Skärmbilden nedan visar en händelse med en varaktighet på fyra minuter som orsakar felmeddelandet:

AddShortEvent

Det finns två möjliga lösningar för att åtgärda detta:

  1. Använd Webstation:
    Webstation har inte samma begränsningar som Workstation. Vi kan använda Webstation för att visa och redigera händelser med en varaktighet på fem minuter eller mindre, eller när en händelse startar fem minuter eller mindre efter att en annan händelse avslutats.

  2. Byt till textvy:
    Som anges i felmeddelandet kan användare byta till textvyn under fliken Advanced för att lista händelser med kort varaktighet.
    För att göra detta, gå till fliken Advanced (1) och klicka sedan på knappen Text view (2) för att växla till textvy.

TextViewAdvancedTab