Proaxess, person resp kortposter kan inte skapas
Databashanteraren som används av ProAxess-systemet kan inte hantera databasposter med högre post id än 65535.
Vissa system på t.ex universitet har ofta så hög omsettning av antal registrerade kort att id nummret på datbasposterna blir för högt.
Detta är lätt se om man sorterar kortregistrets poster på "id", då är det lätt att se vilket som är det högsta använda postidnummret, man kan också hur många poster registret innehåller genom att trycka CTRL-A.
Vid registrering av en post använder systemet högsta använd id +1 för en ny post.
Då måste databasen komprimeras (defragmenteras) för att sortera om databasen för bli av med hålrum i idummer-sekvensen, vilket kan göras av supporten.