Hur kan vi hjälpa dig idag?

"Remember me on this computer" valmöjlighet för Workstation

Alternativet ”Remember me” är tillgängligt; användaren kan slå på eller av funktionen:

login remember me

Alternativet ”Remember me” är inte tillgängligt; användaren kan inte aktivera funktionen:

login utan remember me

Tillgängligheten för alternativet ”Remember me on this computer” styrs av säkerhetsinställningen ”Instruct clients to allow autocomplete of credentials.”

Om denna inställning inte är markerad kommer servern att inaktivera autokomplettering för användarnamn och lösenord på inloggningssidan, vilket även påverkar tillgången till alternativet ”Remember me” i Workstation.

För EBO version 3.0 och högre:

Alternativet ”Remember me” för Workstation-inloggningar kan inaktiveras på servern genom att gå till Control Panel → Security settings.

För EBO version 4.0 (EBO 2022) och högre:

Tillgängligheten för alternativet ”Remember me” styrs av inställningen ”Instruct clients to allow autocomplete of credentials.”

Om kryssrutan är markerad kan användare använda alternativet ”Remember me”.

Om kryssrutan inte är markerad kan användare inte använda alternativet.

I EBO version 6.0 (EBO 2024) och högre är denna inställning som standard avmarkerad vid nyinstallationer. Vid uppgraderingar behålls den inställning som var vald före uppgraderingen.

6.0 settings

För EBO version 3.x:

Tillgängligheten för alternativet ”Remember me” styrs av inställningen ”Allow Remember me.”

3.x settings