Hur kan vi hjälpa dig idag?

Räknas OPC UA, MQTT, EWS eller API som ansluten enhet i EBO 7 licenssystem

Svaret på frågan är:

NEJ – OPC UA räknas inte som en ”device” i EBO‑licensiering, även om konfigurationsobjektet kallas ett ”OPC UA‑device”.

Detta är i linje med den officiella dokumentationen enligt länk [1].

Regeln är följande:

✔ Device‑baserade protokoll

(BACnet, Modbus, LonWorks, MP/RP, IP‑IO)

→ Räknas som devices

✔ Dataintegrationsprotokoll

(OPC UA, MQTT, EWS, API‑connectors)

→ Räknas INTE som devices

→ OPC UA tillhör tydligt denna kategori.

Protokollen i den andra kategorin förbrukar inte device‑licenser eftersom de inte är övervakade fältenheter, utan hanteras som datakällor.

OPC UA Client Support‑sidan bekräftar denna klassificering genom att beskriva OPC UA som en integrationsmekanism, inte som en familj av fältenheter.

Det är därför Schneider tillämpar begränsningar som anslutningsbegränsningar, värdebegränsningar och certifikathantering.

I Architectural Guidelines 7.1.1 [2] listas OPC UA som ett integrationsprotokoll, där begränsningar definieras av prestanda (t.ex. max antal anslutningar och värden), inte av licensiering.

Det finns också en notering i dokumentet PA‑01103 – EcoStruxure Building Operation 7.1 som presenterar OPC UA Server som ett integrationsprotokoll.

1. OPC UA Client Support – EcoStruxure WebHelp

2. Architectural Guidelines 7.1.1 - Integration protocols - EcoStruxure WebHelp

3. PA-01103 – EcoStruxure Building Operation 7.1 - mySchneider (May require log in credentials)