Kameror i Wiser by SE och Wiser Home 1
Säljs Wiser‑kamerorna fortfarande?
Nej. Kamerorna som tillhör Wiser by SE är utgångna ur sortimentet och säljs inte längre.
Fungerar mina befintliga Wiser‑kameror fortfarande?
Ja. Om du redan har en Wiser‑kamera installerad fortsätter den att fungera som vanligt i Wiser by SE‑appen. Du kan fortsatt:
- Se live‑video
- Ta emot rörelsenotiser
- Använda inspelning och andra befintliga funktioner
Fungerar Wiser‑kamerorna i Wiser Home?
Nej. Wiser‑kameror fungerar inte i Wiser Home.
Wiser Home är ett nytt och separat system med en annan teknisk plattform och ett annat fokus. Kamerorna från Wiser by SE är inte kompatibla med Wiser Home och kan inte läggas till eller användas där.
Kommer Wiser‑kamerorna att stödjas i Wiser Home i framtiden?
Nej. Det finns inga planer på att göra Wiser by SE‑kamerorna kompatibla med Wiser Home, varken via uppdateringar eller migration.
Om du planerar att gå över till Wiser Home är det viktigt att räkna med att kamerafunktion inte följer med.
Varför fungerar inte kamerorna i Wiser Home?
Wiser Home är utvecklat med fokus på:
- Energi
- Klimat
- Komfort
- Smart styrning
Kamerasystemet i Wiser by SE bygger på en annan arkitektur och molntjänst som inte ingår i Wiser Home‑ekosystemet. Därför stöds inte kameror i Wiser Home.
Vad betyder detta för mig som kund?
- Har du Wiser by SE med kamera idag kan du fortsätta använda den som tidigare.
- Kamerorna fungerar över Wi-Fi till Wiser by SE-gatewayn. Du behöver alltså ingen gateway för att använda enbart kameror.7
- Planerar du att migrera till Wiser Home behöver du välja en separat kameralösning.
- Kamerorna påverkar inte övriga Wiser by SE‑enheter som fortsatt fungerar i sina respektive system.