Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är Thorsman TEK?

Thorsman TEK är en serie installationskanaler i plast (PVC).  Den är optimalt anpassad för uttagssystemet CYB.

Det är en av Sveriges mest använda väggkanaler för el-, data- och multimedia i kontor och offentliga miljöer.

Modeller:

    • TEK 100: En mindre variant (100 mm) för installationer dikt vägg, ej på konsol. Finns med eller utan hål i ryggen.
    • TEK 123: Den absolut vanligaste standardmodellen (123 mm) som ger bra utrymme för kablage.
    • TEK 161: En större variant (161mm) för installationer som kräver högre kabelkapacitet.