Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad betyder de olika bokstavskoderna för utlösningskurva (karakteristik) för en minibrytare eller personskyddsbrytare?

Bokstäverna B, C, D, K och Z anger den momentana (magnetiska) utlösningsströmmen i förhållande till märkströmmen In. Den termiska överlastdelen är i huvudsak densamma, medan den elektromagnetiska kortslutningsdelen skiljer sig.

B-karakteristik: 3–5 × In. Typisk för uttag, belysning och långa kablar.
C-karakteristik: 5–10 × In. Typisk för allmän distribution, IT-utrustning och lysrörsarmaturer.
D-karakteristik: 10–14 × In. Typisk för transformatorer, stora motorer och svetsutrustning.
K-karakteristik: 10–14 × In. För motor- och transformator­skydd inom industrin.
Z-karakteristik: 2,4–3,6 × In. För känslig elektronik och styrkretsar.