Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad kan PowerTag göra i Wiser Home?

PowerTag är trådlösa enheter från Schneider Electric som installeras i elcentralen. De kommunicerar via Zigbee med Wiser Hub och används för energimätning och energirelaterad styrning i Wiser Home.
PowerTag familjen består främst av:
• PowerTag Energy – en trådlös energisensor som mäter elanvändning direkt vid säkringen eller lasten. Den ger mätning med klass 1 noggrannhet enligt IEC 61557 12.
• PowerTag Control – PowerTag Control är en Zigbee baserad I/O modul som används för övervakning och enkel styrning via digital ingång och utgång. Den innehåller 1 digital ingång för statusövervakning, 1 digital utgång för styrning.
PowerTag Energy och Wiser Home
I Wiser Home används PowerTag Energy för att:
• Visa energiförbrukning per grupp eller utrustning
• Skapa tydligare energibild än bara totalmätning
• Stödja energihantering för värme, elbil och solceller
• Ge bättre beslutsunderlag för att sänka energikostnader
Data visas direkt i Wiser Home appen.
PowerTag Control och Wiser Home
I Wiser Home används PowerTag Control för att koppla elnära signaler till smart funktionalitet, till exempel:
• Övervakning av externa kontakter eller larm
• Statussignaler från utrustning
• Enkel styrning av tredjepartssystem via reläutgång
Den fungerar som en brygga mellan traditionell elinstallation och smart logik i Wiser Home.
Kombinera PowerTag Energy och PowerTag Control
Tillsammans ger de:
• Mätning av hur mycket energi som används
• Övervakning och styrning av signaler och status
• Ett framtidssäkert elsystem som kan byggas på stegvis
Detta gör Wiser Home redo för fler energiflöden, fler laster och smartare styrning, utan att göra systemet komplext för användaren.