Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är ZigBee?

ZigBee är en trådlös kommunikationsstandard baserad på IEEE 802.15.4, utvecklad för att använda låg strömförbrukning och låg dataförbrukning. Tekniken används främst i hem-, industri- och IoT-applikationer som smart styrning och sensorer. Den opererar vanligtvis på 2,4 GHz-bandet och bygger nätverk med mesh topologi där enheter kan dirigera trafik åt varandra, vilket gör nätverket självläkande och pålitligt.
Egenskaper:
• Låg effektförbrukning, lämplig för batteridrivna enheter.
• Mesh-nätverk som ökar räckvidd och robusthet.
• Säkerhet med 128 bitars AES kryptering.
Wiser Home från Schneider Electric använder ZigBee som kärnteknik för att koppla ihop och styra smarta enheter.