Hur kan vi hjälpa dig idag?

Hur används ZigBee i Wiser Home?

Wiser Home från Schneider Electric använder ZigBee som kärnteknik för att koppla ihop och styra smarta enheter.
1. Wiser hub
Wiser-hubben fungerar som centralt nav i systemet och hanterar upp till 63 Wiser-enheter över ZigBee-nätverket. Den ansluts till internet via Wi-Fi och möjliggör lokal- och fjärrstyrning via app eller röststyrning.
2. Wiser-enheter med ZigBee-stöd
Det finns många ZigBee aktiverade produkter i Wiser sortimentet, till exempel:
• Strömbrytare och dimmer
• Smartpluggar och uttag
• Termostater och radiator termostater
• Fönster-/dörrsensorer, rörelsedetektorer, läcksensorer
• Motorstyrning för markiser och persienner
3. Quick Home Connect
En specialfunktion som tillåter trådlös styrning av ZigBee enheter med en batteridriven trådlös omkopplare, utan att använda hubb eller app. Den ger lokal rumskontroll – men utan extern access, scheman eller fjärrstyrning.
Varför väljer Wiser ZigBee?
• Stabilitet & räckvidd: Mesh topologin ger hög tillförlitlighet, även i stora strukturer.
• Energieffektivitet: Perfekt för batteridrivna sensorer som kräver låg effektförbrukning.
• Framtidssäkring: Wiser använder ZigBee för att förankra ekosystemet och möjliggöra smidig integration med Matter kompatibla produkter via Wiser-hubben.