Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vad är skillnaden mellan 1P+N & 2P samt 3P+N & 4P?

1P+N samt 3P+N
Övervakar endast faserna (termisk och magnetisk utlösning), men bryter både fas och neutralledare vid överlast eller kortslutning.
Neutralledaren är alltså medbrytande men inte övervakad.
2P & 4P
Övervakar samtliga poler och bryter samtliga poler.
Här har alla ledare – inklusive neutral – fullständigt skydd.
När använder man vad?
1P+N / 3P+N används typiskt när:
* Neutralledaren är tillförlitlig och korrekt dimensionerad
* Man vill ha en kostnadseffektiv och kompakt lösning
* Installationer i bostäder och standardapplikationer (t.ex. vanliga gruppledningar)
* Ofta tillsammans med jordfelsbrytare som redan övervakar hela kretsen
--> Kort sagt: standardval i de flesta normala installationer.
2P / 4P används typiskt när:
* Neutralledaren behöver samma skyddsnivå som faserna
* Risk finns för obalanser eller överbelastning i neutralen (t.ex. mycket elektronik, övertoner)
* I kritiska eller industriella applikationer där högre säkerhet krävs
* Vid specifika krav i standarder eller kundspecifikationer
* När man vill säkerställa att alla ledare är skyddade och övervakade individuellt
* 2P är även krav i de fall n är man har 2 fasledare som tillsammans ger 230V. Detta förekommer t.ex i Norge.
--> Kort sagt: när säkerhet, driftkritikalitet eller nätkvalitet ställer högre krav.
Enkel tumregel
* 1P+N / 3P+N = bryter allt, skyddar bara faser → standard
* 2P / 4P = bryter och skyddar allt → förhöjd säkerhet / speciella krav