Hur kan vi hjälpa dig idag?

Val av ställdon till V321 DN65

De finns två val av ställdon till denna ventil.

  1. Forta m800 som har 800 N i ställkraft: Det vanligaste valet för DN65-ventiler i normala värme- och kylsystem. Det hanterar stängningstrycket i de allra flesta standardapplikationer.
  2. Forta M1500 som har 1500 N ställkraft: Väljs om du har ett mycket högt differenstryck (stängningstryck) i systemet där det krävs extra kraft för att hålla tätt.

Schneider Electric Sverige

Bilagor
M800.pdf [891.15 KB]
M1500.pdf [464.29 KB]
V321 val av ställdon kPa.png [82.36 KB]