Security Expert - Vad är de viktigaste punkterna i Security Expert att tänka på när det gäller arkitektur?
1. Servern är den centrala punkten
Security Expert bygger på en central Security Expert Server och en eller flera controllers, exempelvis SP-C.
- Servern hanterar systemkonfiguration och central övervakning.
- Controllers sköter den fysiska styrningen ute i anläggningen.
- Konfigurationsändringar görs centralt och distribueras sedan till berörda controllers.
Det är därför bra att tänka:
Security Expert Client → Server → Controller → dörrar / läsare / I/O
inte Client → Controller.
2. Klienten kommunicerar med servern
Security Expert Client används för programmering och övervakning och kommunicerar via TCP/IP med servern.
En viktig arkitekturprincip är att:
Security Expert Client kommunicerar med servern, inte direkt med controllers.
Klienten kan installeras lokalt på servern eller på flera fjärrarbetsstationer. Licensieringen begränsar enligt det interna utbildningsmaterialet antalet samtidiga anslutningar snarare än antalet datorer där klienten är installerad.
3. SQL-databaserna är centrala
Standardarkitekturen innehåller två viktiga databaser på Microsoft SQL Server:
SecurityExpert
→ systemets konfiguration.
SecurityExpertEvents
→ events, statusinformation och information som används för exempelvis larmövervakning och rapportering.
Det här är viktigt vid bland annat backup, restore, serverbyte och disaster recovery.
4. Controllers har lokal intelligens
Det här är kanske den viktigaste arkitekturprincipen efter själva servern.
SP-C och övriga Security Expert-controllers är inte bara I/O-enheter.
Controllers är konstruerade för att kunna arbeta självständigt. Därför är själva dörrfunktionen inte tänkt att vara beroende av kontinuerlig kontakt med Security Expert Server. Nätverksanslutningen mot servern behövs däremot för exempelvis programmering, övervakning och överföring av information.
Det innebär en robust princip:
Server nere ≠ hela passagesystemet nere.
5. Nätverket måste designas som en del av säkerhetssystemet
Servern kommunicerar med controllers över TCP/IP/Ethernet.
Över denna kommunikation skickas bland annat:
- configuration changes
- control commands
- status requests
- firmware updates
och controllers skickar tillbaka events och status.
För större installationer bör man därför redan från början tänka på IP-plan, VLAN, routing, brandväggar, DNS/NTP där relevant och nätverkssegmentering.
6. Förstå Security Expert-tjänsterna
I standardkonfigurationen finns tre centrala tjänster:
Security Expert Data Service
Hanterar klientförfrågningar, SQL-kommunikation och operatörskommandon.
Security Expert Event Service
Tar emot events och statusinformation från controllers och sparar dessa i databasen.
Security Expert Download Service
Kontrollerar vilka controllers som behöver uppdaterad programmering och laddar ner konfigurationen till dem.
Det här är mycket användbart vid felsökning eftersom ett problem kan ligga i olika delar av kedjan.
7. Cybersecurity måste ingå i arkitekturen från början
I SX-SRVR_Security_Expert_System_Hardening_Guide beskrivs en säker arkitektur med krypterade kommunikationsvägar, men vissa säkerhetsfunktioner måste aktiveras separat eller gäller endast vissa konfigurationer. Guiden tar även upp kommunikation mellan server, controllers, SQL, lokala/fjärranslutna klienter samt SOAP-baserade komponenter.
Det innebär i praktiken att man inte bör bygga Security Expert på ett helt öppet företags-LAN. Separera säkerhetssystemet och öppna endast de kommunikationsvägar som faktiskt behövs.
Min checklista för arkitektur
När du granskar en Security Expert-installation skulle jag kontrollera dessa 8 punkter:
- Server – var kör Security Expert Server?
- SQL – var finns SecurityExpert och SecurityExpertEvents?
- Clients – vilka arbetsstationer behöver Security Expert Client?
- Controllers – hur många SP-C och var är de placerade?
- LAN/WAN – hur kommunicerar server ↔ controllers?
- Field bus – vilka expanders, readers och I/O ligger under respektive controller?
- Resiliens – vad händer vid server-, SQL- eller nätverksbortfall?
- Cybersecurity – VLAN, brandvägg, kryptering, certifikat, användarkonton och backup.
En bra mental modell är alltså: