Hur kan vi hjälpa dig idag?

Security Expert - Vad händer om vi förlorar IP-nätverket på grund av ett fel?

  1. Styrenheten är utrustad med funktionalitet för att fortsätta driften i fristående läge. Se punkt 3 om RDM2:s beteende; Detta innebär självklart att inga konfigurationsändringar kan göras förrän nätverksanslutningen är återställd, och detsamma gäller för händelsebufferten som lagras i styrenheten, vilken först kommer att laddas upp till servern när anslutningen är återställd.

  2. Styrenheten kan lagra 50 000 händelser i minnet innan den övergår till FIFO-läge.

  3. Inom 1 minut efter att nätverksanslutningen har återupprättats kommer servern att uppdatera styrenheten genom att ladda ner en .dat-fil till den och därefter utföra en mjuk omstart av styrenheten.

    Controller Intiligence