Hur kan vi hjälpa dig idag?

Security Expert - Vilka modeller av PSU finns tillgängliga för att stödja 12 V DC inom installationssegmentet?

  1. Det finns två modeller: 8A och 4A. Beroende på antalet styrenheter och utbyggnadsmoduler kan du behöva fler strömförsörjningsenheter (PSU) enligt din konstruktionsplanering, men belastningen per strömförsörjningsenhet (PSU) bör inte överstiga 75 %. Hur man beräknar denna belastning och övervakar strömförsörjningsenhetens uteffekt ingår i den tekniska utbildningen.

  2. Det praktiska ligger i konstruktionen, eftersom den är utformad så att man inte behöver en elektriker för att ansluta strömförsörjningen, men man behöver förstås en elektriker för att installera ett eluttag från början så att nätsladden kan anslutas till det.

  3. En ytterligare fördel är att strömförsörjningen är en övervakad enhet som kan visa sin status, vilket inte är fallet med strömförsörjningar från tredje part i denna systemarkitektur. För strömförsörjningen innebär detta att vi även kan se enhetens strömförbrukning, så om det uppstår fel på en buss kan vi se om strömförsörjningen är överbelastad eller nära sin maximala strömförbrukning.

  4. Strömförsörjningsenheten är konstruerad så att den skyddar enheter som är anslutna nedströms om det skulle uppstå en kortslutning i den inkommande strömförsörjningen.

  5. Strömförsörjningsenheten kan även användas för att driva kringutrustning, till exempel dörrlås. Men se till att varje lås får tillräckligt med ström och att du inte överbelastar strömförsörjningsenheten.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: