Hur kan vi hjälpa dig idag?

Security Expert - Vad används lcd-tangentbord vanligen till, och finns de i olika färger?

  1. En vanlig användning av LCD-knappsatsen är att aktivera och avaktivera ett område från exempelvis receptionen vid huvudentrén i en byggnad (där den är monterad nära huvudingången), och enheten har 2 zoningångar och 1 utgång som är fast anslutna på enhetens baksida (kan användas till exempel för en PIR-sensor, vilket innebär att man slipper dra kablar för en PIR-sensor nära dörren hela vägen tillbaka till en ingångsutvidgningsmodul).

  2. De senaste händelserna kan visas på LCD-skärmen, och naturligtvis kan systemet aktiveras/avaktiveras som nämnts.

  3. Ja, vit eller svart (Schneider Electric verkar föredra den svarta modellen, men det är förstås upp till projektet). Svart visar vanligtvis inte så många fingeravtryck och märken, så den ser snyggare ut under längre tid.

Schneider Electric Sverige

Utforska mer
Produkt:
Utforska mer
Produkt: