Hur kan vi hjälpa dig idag?

Security Expert - Hur är det med licenseringen?

  1. Du behöver ett giltigt SSN (serienummer för programvaran) för att slutanvändaren ska kunna använda programvaran, eller en utvärderingslicens;

  2. En utvärderingslicens kan begäras via ett onlineformulär, antingen för användning under utbildning eller helt enkelt för att testa hur systemet fungerar;

  3. Utvärderingslicensen är giltig i 90 dagar och förnyas sedan enkelt via klientprogramvaran, men du måste vara ansluten till internet och förnyelsen misslyckas om du blockeras av proxyservrar; se till att inaktivera proxyservrar, annars kan förnyelsen misslyckas eftersom licensservern inte kan nås;

  4. Denna kan användas tillsammans med utbildningspaketet och utbildningsdemodatabasen för att demonstrera för kunder, men innehåller för närvarande ingen databas från SBO;

  5. Licensmodellerna går vi igenom under utbildningen, men baslicensen gäller för 50 dörrar, 10 kameror, 1x Server klient (för konfiguration av systemet) och 3x samtidiga operatörs klienter (webbaserade) (för den dagliga hanteringen av behörigheter).

  6. Tilläggslicenserna är inaktiverade och finns till exempel för att använda foto-ID (ingår nu i baslicensen) eller för att lägga till fler dörrar och/eller kameror etc.

  7. Om du vill testa vissa tilläggsfunktioner kan du behöva begära att fler funktioner aktiveras.

  8. Observera att baslicensen SX-SRVR inkluderar 1 Server klient och 3 operatörs klienter.