Exxact dimmer

    Inom produktfamiljen Exxact kan du välja på 3 designer, Exxact Design, Exxact Solid och Exxact Primo. Alla funktioner är tillgängliga inom alla designvarianterna. Upptäck våra olika designer nedan.

Exxact -P120784

Exxact

Dimmer Exxact Solid

Description
Det finns både klassisk vriddimmer och den modernare tryckdimmern i sortimentet. Det finns även med LED-belysning, som tänds automatiskt när belysningen inte är på, så att dimmern syns i mörkret. Med Exxact Solid börjar du med att välja färg på insatsen - den finns i vitt, antracit och metallic. Efter det bestämmer du vilken ramdesign du vill ha. Exxact Solid erbjuds i massiva material som borstat stål eller glas.
Här köper duTeknisk information

Andra Exxact produkter

  • Exxact-P119846 Exxact Primo
  • Exxact Design-P140710-RGB Exxact Design
Next