Spara energi

    Intelligent el kan hjälpa dig att spara pengar.

Spara energi

1121489_ret-IC-800x300

Vacker och effektiv belysning

Vi kan sätta en slant på att du inte har tänkt på belysningen där hemma på länge. Om du noga överväger hur belysningen fungerar därhemma skulle du kunna sänka belysningskostnaden med 25 %. Och spara upp till 20 % på elräkningen. Det är en verkligt ljus idé.

1121644-IC-800x300

Dimrar är ett perfekt sätt att förbruka mindre energi – du sparar el och får fullständig kontroll över hur ljust det är i ett rum. Säg att du tittar på TV, till exempel. Då behöver inte hela rummet vara upplyst. Men om du läser ska det vara det. Bägge möjligheterna går att åstadkomma med dimrar. Ett annat bra sätt att spara energi och pengar är att koppla alla lampor till en central. Ska du åka hemifrån? Tryck på strömbrytaren vid ytterdörren och släck alla lampor på en gång. Ingen elförbrukning alls. Och med rörelsedetektorer som tänder och släcker lamporna beroende på om någon befinner sig i ett rum förbrukar du bara energi när det verkligen behövs.

Dessa enkla ändringar kan hjälpa dig att sänka lampornas elförbrukning med 25 % och spara stora pengar.

Minska dina energikostnader med Schneider Electric energieffektiva lösningar och produkter
1121461-IC-800x300

Hur mycket värme behöver du? 

Om du installerar en programmerbar termostat och sänker temperaturen med bara en – en! – grad kan du spara hela 10 % el under vintern. 

Att ha en programmerbar termostat är som att koppla in en extra hjärna till värmesystemet. Anpassningsmöjligheterna är oändliga. Du kan programmera termostaten så att den stängs av under dagen då ingen är hemma, aktiveras igen en halvtimme innan du kommer hem (eller innan barnen kommer hem från skolan) och sänker temperaturen igen under natten. När du åker på semester kan den stänga av värmen och sedan sätta på den igen en vecka senare, så att du kommer hem till komfort och värme. Du kan till och med ställa in den så att de rum du använder mest är varmast. Varför ska du värma upp rum som du knappt använder lika mycket som vardagsrummet?

En enkel ändring, flera möjligheter att spara.

Minska dina energikostnader med Schneider Electric energieffektiva lösningar och produkter

Peka och spara 

Värme, markiser, lampor … Visste du att du kan styra dem alla centralt? Du kan spara tid och pengar genom att installera ett centraliserat styrsystem.

Om du försätter de apparater som du inte behöver för tillfället i viloläge tills du behöver dem kan du sänka elkostnaderna rejält. Du behöver dessutom inte gå omkring i hela huset och koppla ur all elektrisk utrustning – du kan göra det från en central med pekskärm. Programmera markiserna, värmen, belysningen, larmet och till och med köks- och tvättutrustningen så att de bara drar el när de används. Det är lika bekvämt som det är kostnadsbesparande.

Få kontroll över elutrustningen.
Se våra elprodukter
Renoveringsinspiration