Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
Podoba osebe CNM Alarms Disabler Tool

CNM Alarms Disabler Tool Ta dokument je posodobljen, vendar se lahko nanaša na zastarele izdelke.

This tool enhances protection of the CNM software in regard to cybersecurity. The CNM Alarms Disabler Tool is a program used to process a ConneXium Network Manager (CNM) project file before you load it in CNM again. This tool disables all alarms defined or configured in “Preferences>Event Actions” dialog. When you run this tool and disable the alarms, it prevents CNM to run all executables based on a preconfigured alarm. For further information please refers to SEVD-2021-285-02 or CVE-2021-22801.

Datum: 04 okt. 2021 | Tip: Programska oprema
jeziki: Angleško | verzija: 1.0
Operacijski sistemi: Windows 10
Referenca dokumenta: CNM_Alarms_Disabler_Tool

Datoteke

Ime datoteke
cnm-tool.zip

Potrebuješ pomoč?

Začni tukaj

Poišči odgovore/rešitve. Rešitev/odgovor lahko poiščeš sam/a ali pa se posvetuj z enim od naših strokovnjakov.

Obrni se na podporo

Za več informacij, tehnično podporo ali pomoč pri pritožbah se obrni na naš center za pomoč strankam.

Kje kupiti izdelke?

Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

 opens in new Window

Prebrskaj med pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ)

Poišči odgovore na svoja vprašanja tako, da prebrskaš pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), povezana z določeno temo.

 opens in new Window