Our Brands

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
		
Kako ti lahko pomagamo danes?
Katera je najvišja dovoljena temperatura površine za kontaktorje vrste TeSys Deca?

Termični pregled opreme postaja običajni del rednega vzdrževanja.

Kontaktorji se lahko presenetljivo močno segrejejo v primerjavi s temperaturo okolice, ker preklapljajo in prenašajo energijo.
Zato je potrebno vzeti v obzir dovoljene meje dviga temperature.

Meje dviga temperature naprave so podrobno opisane v standardu za izdelek IEC 60947-1; za podrobnosti glejte ta standard.

Povišana temperatura glavnih priključkov lahko nakazuje na morebitno težavo, kot je slaba povezava.

Tabela 2, točka 7.2.2.1 standarda IEC 60947-1, podrobno opisuje dovoljeni dvig temperature glede na vrsto kovine, uporabljene pri izdelavi glavnih priključkov.

Na primer, če so priključki izdelani iz posrebrenega ali ponikljanega bakra ali medenine, je najvišji dovoljeni dvig nad temperaturo okolice* 70K, kar pripelje do najvišje temperature priključkov do 110 °C.

(*Opomba: Omejitev temperature okolice (temperature okoli naprave) na 40 °C je podrobno opisana v točki 6.1.1 standarda IEC 60947-1.)

Temperatura drugih delov kontaktorja, nadtokovnega releja in odklopnika lahko preseže zgoraj navedene temperature. Za podrobnosti o teh elementih glejte standard IEC 60947-1.

Če je dvig temperature neobičajen, bi bilo potrebno preveriti naslednje (seznam ni izčrpen):
Preverite lastnosti izbranega proizvoda glede na katalog za dano kategorijo uporabe.
Preverite, ali sta delovni cikel in število operacij na uro znotraj omejitev danih po tehničnih specifikacijah v katalogu.
Preverite tehnično ustreznost in stanje kablov. Za primerno odvajanje toplotne energije pri kontaktorjih je ustrezno dimenzioniranje kablov bistvenega pomena.
Preverite temperaturo okolice v razdelilni omari.
Zagotovite ustrezno prezračevanje razdelilne omare glede na skupno toplotno sevanje vseh naprav. Zagotovite ustrezno kroženje kroženje zraka v razdelilni omari, da se izognete vročim točkam.
Preverite, da so priključki zategnjeni z ustreznim navorom, ter končnice kablov ustrezne skladno z navodili za dani kontaktor (katalog, posebna navodila za montažo).
Zagotovite, da je os izdelka pravilno usmerjena v skladu s tehnično dokumentacijo izdelka in da so upoštevani priporočeni razmiki.
Splošno, vidno stanje opreme, morebitne znake ožganosti, gorenja ali pregrevanja je treba dodatno preiskati.

Ta odgovor na pogosta vprašanja je na zgolj v informativne namene. Vsa vzdrževanja morajo izvajati za to usposobljene osebe v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti pri delu.

Dokumentacija:

PDF katalog programa Tesys - 2025:

https://www.se.com/si/sl/download/document/MKTED210011EN/

Spletni katalog programa Tesys Deca:

https://www.se.com/si/sl/product-range/664-tesys-deca-kontaktorji/12146440908-kontaktorji/?selected-node-id=12146440908&N=brand=se&country-code=SI&language-code=sl&node-id=12146440908#products

Schneider Electric Slovenia

Razišči več
Ponudba:
Razišči več
Ponudba:
  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Skupnost podjetja Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings