Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

TeSys Giga kontaktorji

Kontaktorji za krmiljenje motorjev do 800 A (450 kW / 400 V) ali krmiljenje bremen do 1050 A

TeSys Giga je družina močnostnih kontaktorjev od 115 A do 800 A za aplikacije AC-3 (motorji) in od 250 A do 1050 A za aplikacije AC-1 (ohmska bremena)
TeSys Giga kontaktorji Schneider Electric Kontaktorji za krmiljenje motorjev do 800 A (450 kW / 400 V) ali krmiljenje bremen do 1050 A