Hitri polnilni centri za električna vozila prihodnosti
Infrastruktura za hitro polnjenje: rešitve in strategije
Prihodnost polnjenja električnih vozil je tu. Prenesi naš informativni dokument za celovit vodnik po namestitvi.

Zakaj je hitro polnjenje električnih vozil pomembno za tvoje podjetje
Ker vedno več podjetij elektrificira svoje vozne parke, je ključnega pomena, da je prehod na električna vozila gladek in donosen. Da bi podprli ta razvoj v smeri hitrejšega polnjenja z večjo močjo, potrebujete partnerja, ki lahko ponudi optimizirane, učinkovite in prilagodljive rešitve.
Sprosti največjo zmogljivost svojega hitrega polnilnega vozlišča za električna vozila
Dinamični sistem za upravljanje energije in obremenitve
Celovite digitalne rešitve, ki so prilagodljive in zagotavljajo nemoteno uporabniško izkušnjo za končne in ne-končne postaje.
Električna infrastruktura za polnjenje voznih parkov električnih vozil
Standardizirane rešitve za hitrejši vstop na trg, ki so hkrati prilagodljive in razširljive.
Svetovanje in proaktivno upravljanje sredstev
Svetovanje in proaktivno upravljanje sredstev, ki z uporabo vzdrževalnih strategij na podlagi podatkov zagotavlja največji možen čas obratovanja.
Zanesljivi hitri polnilniki
Prilagodljivost s hitrimi polnilniki, ki so kibernetsko varni in trpežni.

Tri stvari, ki jih moraš vedeti o sistemu DELMS
Odkrij, kako naš dinamični sistem za upravljanje energetske obremenitve (DELMS) pomaga optimizirati polnjenje vozne parke električnih vozil. Zmanjšaj stroške, preprečite preobremenitve omrežja in vključite obnovljive vire energije – vse to s pametnim upravljanjem energije v realnem času.
Razišči naše najnovejše ugotovitve o hitrih polnilnih postajah prihodnosti
Kateri so ključni dejavniki za naraščajoče povpraševanje po polnjenju voznega parka električnih vozil?
Naraščajoče povpraševanje po polnjenju električnih vozil je posledica več ključnih dejavnikov. Opažamo znatno znižanje stroškov baterij za električna vozila (EV), zaradi česar so ta dostopnejša za različne namene. Hkrati pa novi cilji razogljičenja za vozne parke in tovorna vozila spodbujajo bolj zelen transport. Proizvajalci originalne opreme (OEM) kažejo močno zavezanost rasti električnih vozil, s projekcijami trikratnega povečanja električnih vozil od leta 2020. Poleg tega vlade po vsem svetu uvajajo stroge predpise in spodbude, ki pospešujejo prehod na električna vozila, zlasti za zahtevne namene, kot sta dostava na zadnjem kilometru in mestni prevoz. Te združene sile poudarjajo nujno potrebo po trdni infrastrukturi za polnjenje električnih vozil, ki lahko podpre ta hiter prehod na elektrifikacijo voznih parkov.
Kako rešitve Schneider Electric odgovarjajo na posebne potrebe elektrifikacije voznih parkov, vključno z ultra hitrim polnjenjem in polnjenjem postaj?
Infrastruktura za hitro polnjenje je ključnega pomena za optimizacijo delovanja e-avtobusov in e-tovornjakov, saj omogoča hitre pretoke prometa, ki so ključni za dnevne urnike in učinkovito izkoriščanje časa nedejavnosti. Prav tako omogoča polnjenje med transportom na daljših poteh, kar povečuje operativno fleksibilnost. Podjetje Schneider Electric je specializirano za celovite rešitve za polnjenje voznih parkov, ki so optimizirane, učinkovite in zelo prilagodljive.
Naša ponudba obsega celovite rešitve za električno infrastrukturo, ki poenostavljajo kompleksnost dobavne verige, bodisi s posameznimi energetskimi komponentami bodisi s razširljivimi modularnimi rešitvami. To vključuje srednje- in nizkonapetostne stikalne naprave, transformatorje in polnilnike AC/DC, prilagojene potrebam polnjenja postaj in ultra hitrega polnjenja. Poleg strojne opreme Schneider Electric ponuja celovito digitalno podlago prek našega dinamičnega sistema za upravljanje energetske obremenitve (DELMS). Ta rešitev optimizira proces polnjenja, zagotavlja električno zanesljivost, izboljša operativno učinkovitost, ohranja skladnost kakovosti električne energije in omogoča vrhunski nadzor učinkovitosti sredstev. Ta integrirana digitalna podlaga, ki jo je mogoče namestiti na robu, v oblaku ali na obeh mestih, lahko znatno zmanjša investicijske stroške električne infrastrukture za do 30 % in optimizira operativne stroške, kar na koncu izboljša razpoložljivost in zadovoljstvo strank. Najboljši primer je naše delo na avtobusni postaji v mestu Brookville, kjer smo z integriranim sistemom za upravljanje obremenitve in moči z mikroomrežnim delovanjem za infrastrukturo električnih vozil 44 električnim avtobusom zmanjšali emisije za 62 % v celotni življenjski dobi in povečali odpornost za 99,9 %.