Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Default Alternative Text

    Sistemi za avtomatizacijo postaj PACiS

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Izzivi

VN- in SN-postaje so ključna vozlišča, ki zahtevajo spremljanje, zaščito in nadzor za učinkovito delovanje električnih omrežij.
Naše rešitve za postaje so usklajene z najnovejšimi standardi in predpisi, vključno s kibernetsko varnostjo, hkrati pa so tudi enostavne za uporabo, fleksibilne in nadgradljive.
Zadovoljimo tudi vaše potrebe po hitrem dokončanju projektov, bogatemu strokovnem znanju in lokalni podpori.
  • Rešitve

    Naši sistemi PACiS za avtomatizacijo postaj so zasnovani za VN- in SN-postaje za zagotavljanje visoke ravni spremljanja, zaščite, avtomatizacije in nadzora ter usklajevanja z najnovejšimi standardi, kot je IEC 61850, in priporočili za kibernetsko varnost. Rešitve PACiS vključujejo lokalne sisteme SCADA HMI, vmesnike za daljinski nadzor središč in zaščito vozlišča omrežja s prvovrstnimi IED. Upravljavcem omogočajo učinkovit nadzor in vzdrževanje električnih postaj ter zagotavljajo dolgoročno podporo z naprednimi storitvami.
  • Ključne koristi

    • Izboljšana varnost za zaščito vašega premoženja: standardizirane in preverjene sheme z robustnimi integriranimi napravami, utrjena komunikacija in lokalni sistemi SCADA
    • Poenostavljeno delovanje omrežja in vzdrževanje: Visoko razpoložljiv vmesnik nadzornega centra je ključ do popolnega nadzora in preglednosti.
    • Odprt in nadgradljiv sistem za zavarovanje tvoje dolgoročne naložbe: Osnovan na fleksibilni in prilagodljivi arhitekturi z mednarodnimi standardi, vključno z IEC 61850, IEC 62351-RBAC in IEC 62443.
  • Diferenciacija

    • Odprti in nadgradljivi sistemi z vsestranskimi arhitekturami, z integriranimi prvovrstnimi digitalnimi IED za zmanjšano ožičenje in optimizirane skupne stroške lastništva 
    • Inovativna kibernetska varnost, vgrajena v operativne tehnologije (OT) za preprosto implementacijo
    • Bogate izkušnje, preko 1.500 sistemov po vsem svetu in specialisti v IEC 61850, oblikovanje sistema, integracija in kibernetska varnost.
    • Lokalna podpora in prilagodljive storitve

Koristi

  • pogled na podatkovni center podjetja v stolpnici, ki se dviga nad mestom

    Vsestranska arhitektura s shemami za avtomatizacijo

  • Inovativna kibernetska varnost

    Inovativen pristop kibernetske varnosti za skladnost s predpisi

  • inženir v postaji za nadzor varnosti in omrežja

    Poenostavljeno delovanje omrežja in vzdrževanje za zaposlene

  • tehniki delajo v podatkovnem centru podjetja

    Izjemna strokovnost z lokalnimi storitvami in podporo

Želite govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.