Naše značky

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
¿Qué puerto TCP utiliza DCOM para la comunicación OPC?

Cuestión:

Si se utiliza DCOM para habilitar la comunicación OPC entre ordenadores, ¿qué puerto TCP debe abrirse a través de un firewall?

Línea de productos:

OPC Factory Server (OFS)

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) - Servidor OPC ION

EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) - Cliente de prueba OPC ION

Cliente OPC de terceros

Entorno:

Red interna de un grupo de ordenadores, LAN

Causa:

DCOM (Distributed Component Object Model) es una tecnología de Microsoft para establecer la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes ordenadores. Históricamente, OPC dependía de DCOM para la comunicación entre computadoras. Por ejemplo, una computadora que ejecuta un cliente OPC, al intentar conectar con un servidor OPC en una computadora diferente, dependería de DCOM para la comunicación. El DCOM necesita que se abra un puerto específico en el firewall, tanto en el equipo cliente como en el servidor, para que la comunicación se realice correctamente.

Resolución:

Abra el puerto TCP 135, tanto en las computadoras cliente como servidor, en el firewall, para permitir que se realice la comunicación OPC basada en DCOM.