Naše značky

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Powerlogic P7 - No se visualiza la tensión utilizando el esquema PT Delta abierto y la señal 52A no responde

Problema:

El cliente informa que no se muestran las tensiones y que falta el estado de la entrada 52B en el panel mímico.

Producto:

Relé PowerLogic P7

Entorno:

Relé configurado con un esquema Open Delta PT y panel mímico HMI local habilitado.

Causa:

La configuración del display mimic no se actualizó correctamente para reflejar el esquema PT y el estado de la entrada, lo que provocó que el HMI local mostrara datos incompletos o incorrectos.

Resolución:

Actualice la configuración del display mímic para asegurarse de que la HMI local muestre correctamente los valores y animacion. A continuación se muestran las configuraciones recomendadas y los ajustes de diseño:

1

2