IRIG‑B Interface Options for P7 Relay Using BNC Connection
Issue
Can the IRIG‑B port on a P7 relay interface using a BNC cable, and is any adapter or converter required?
Product
Powerlogic P7 Protection Relay
Environment
Systems using IRIG‑B time synchronization distributed via BNC‑terminated cabling.
Cause
The P7 relay does not have a native BNC IRIG‑B input, leading to the need for an appropriate interface option.
Resolution
Yes, the P7 relay can receive an IRIG‑B signal through a BNC cable by using the IRIG-B time synchronization module, part number REL51045 module, which connects to the P7 relay’s EXT IN port and enables proper IRIG‑B input.
The characteristics of the IRIG-B module are:
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia
Potrebujete pomoc?
Výber produktov
Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.
Získať ponuku
Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.
Kde nakúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.
Centrum podpory
Nájdite zdroje podpory pre všetky vaše potreby na jednom mieste.