eConversion modu: 3 fazlı UPS için en iyi koruma ve yüksek verimlilik

Artan elektrik talebi ve enerji maliyetleriyle sürdürülebilir, yüksek kullanılabilirlikli ve maliyet açısından optimize edilmiş güç koruması ihtiyacı her gün daha da acil hale gelmektedir. eConversion, Galaxy V-serisi UPS verimliliğini %99'a kadar artırarak UPS enerji tüketimini 3 kat azaltan yüksek verimlilikli bir çalışma modudur.

Maksimum korumayla bu tasarruflara ulaşın: eConversion modu, Çift Dönüştürme modu ile aynı Sınıf 1 koruma performans düzeyini sağlar. Ayrıca hem veri merkezi hem de iş açısından kritik uygulamalar için çok uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Nasıl yapılır videoları

  • Lab 1'den eConversion Canlı: eConversion kullanılırken gözlemlenen verimlilik kazanımı

  • Lab 2'den eConversion Canlı: Şebeke kesintisi durumunda sistem davranışı

  • Lab 3'ten eConversion Canlı: eConversion’ın giriş güç faktörü düzeltmesini gerçekleştirme yöntemi

Önemli özellikler