Daha fazla çalışma süresi için geleceğe hazır çözümlerle güç dağıtımını dijitalleştirin
Daha fazla çalışma süresi için geleceğe hazır çözümlerle güç dağıtımını dijitalleştirin
Kapsamlı OG çözümlerimiz, günlük operasyonlarınızda daha fazla çalışma süresi, verimlilik ve daha fazla güvenlik sağlar. EcoStruxure bağlantısı, Aktif OG anahtarlama donanımları, halka ana üniteleri ve OG transformatörleri için 7/24 sürekli izleme ve veri erişimi sağlar. En yeni ürünlerde, ortak orta gerilim uygulamalarına dayalı yenilikçi IoT sensörleri ve ölçeklenebilir bağlantı özellikleri bulunur. Yerleşik sensörler ekipmanınızın durumunu izlemeye, sorunları daha erken tespit etmeye ve önleyici tedbirleri daha hızlı almaya yardımcı olur.
Bağlı OG sensörlerini keşfedin
Güç sistemleri dijital hale geldiğinde ne olur? Akıllı ve bağlantılı güç ekipmanı, proje yönetiminden operasyon ve bakıma kadar birçok avantajdan yararlanmanın ilk adımdır.
Ölçeklenebilir bağlantı
Modüler ve esnek OG çözümlerimizi keşfedin. Aktif bağlantı, tesisinizin ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilen sensörler, izleme ve kontrol özelliklerini beraberinde getirir. Kritik ekipmanların bakımını yapmak, varlık durumunu izlemek ve ekipman ömrünü uzatmak için EcoCare üyeliği* ile birlikte kullanılabilir.
Kağıtsız belgeler
Ürün bilgilerinin yer aldığı dijital bir kayıt defteri için kullanımı kolay bir QR kodu bağlantısı edinin
EcoCare üyeliği*
Durum tabanlı izleme, uyarılar, danışmanlık hizmetleri ve uzaktan ve yerinde uzmanlarımızdan özel destek ile bakım süreçlerini bir üst düzeye taşıyın.
EcoStruxure Panel Server
PAS600 ile uygulamalarınızın akıllı IoT cihazlarına ve sensörlere sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
İzleme uygulamaları
Yerel kontrol ve izleme
Daha iyi görünürlük, daha iyi kararlar ve daha güvenli bir mesafeden yakındaki operasyonlar için yerel HMI veya uygulamaları kullanın.
Durum izleme
Standartlaştırılmış bağlantı mimarilerini temel alan durum tabanlı planlarla bakım süreçlerini dönüştürün.
7/24 bulut bağlantısı
Bulut tabanlı durum izleme, uyarılar, tavsiye ve destek ile her yerde, her zaman daha öngörülü olun.
Bu tek uygulama, güç dağıtım cihazlarınızı uzaktan veya yakından izleme ve kontrol etme imkanı sunar. Giriş seviyesindeki Aktif ekipmanlar içeren yerel termal izlemeye yönelik yeni işlevsellik, bakımı basitleştirir ve ekipmanın ömrünü uzatır.
Ekipmanınızın durumu hakkında değerli bilgiler edinin ve operasyonel verimliliği optimize edin.
PowerLogic TH110 ile sorunları erken tespit ederek anahtarlama donanımı arızalarını önleyin, onarım maliyetlerinden tasarruf edin ve ekipman ömrünü uzatın.
EcoStruxure Power Device uygulamasını kullanarak yerel izlemeyi seçin. Alternatif olarak, EcoCare Üyeliğinin* bir parçası olarak sürekli termal izleme ile en iyi performansı elde edin.
*EcoCare veya EcoStruxure Servis Planının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için yerel Servis temsilcinize danışın.