我们今天能为您提供什么帮助?

如何用ATV312上導航鍵來調整變頻器的速度?

方法1:在CtL菜單下,參數Fr1設置為A1U1,然後進入REF菜單A1U1參數中設置變頻器的運行頻率,
注意此時的單位是百分數。

方法2:將FUN菜單下的SA1子菜單下的參數SA2設為No,PSS子菜單下的參數PS2設置為No,參數PS4設置為No。
在CtL菜單下,參數LAC設置為L2或L3,參數Fr1設置為UPDH,然後進入菜單SUP,找到參數rFr,
旋轉導航鍵調整變頻器的運行頻率。