AI 工廠模擬技術:建置前精準驗證電力與液冷規劃
AI 工廠模擬使企業能在實際建置前即先行測試與驗證電力與散熱設計,確保系統在容量規劃、設備配置與整體協同運作上皆能精準到位,從而避免高成本的重工以及潛在的基礎設施限制問題。

透過 AI 工廠模擬技術,企業能在設施落地之前先行測試電力與散熱架構,確保系統容量規劃恰當、機櫃管線配置合理且各項機電協同運作無虞。藉由模擬各種情境(What-if Scenarios),企業能驗證基礎設施安全性、最佳化系統容量規劃,並以數據為基礎提供決策依據,協助利害關係人與管理團隊做出更具信心的投資與設計決策。
相較於在架構定案後才進行修正,於設計階段先行模擬 AI 工廠架構可有效降低潛在延誤風險,並減少後續升級、改造及優化所需成本。
此方法整合 AVEVA 的數位孿生資訊管理能力,作為系統層級的整合平台,並透過 OpenUSD 實現設計、工程及營運領域間的多領域互通與協作。在此整體環境中,ETAP 電氣數位孿生負責模擬從電網到機架層級的電力行為與故障情境,NVIDIA Omniverse 提供即時視覺化與協作式模擬環境,而 EcoStruxure™ IT Design CFD 則進行精準的氣流與熱流分析,確保散熱設計的最佳化。

生命週期 AI 工廠數位孿生
藉由 OpenUSD 資料中心模擬技術,打造單一且可靠的事實來源(Source of truth),同步機械、電力與 IT 控制系統。AI 工廠在建置營運時,經常面臨電力容量不明確、氣冷與液冷混合散熱策略複雜、跨團隊工作流程脫節,以及審查進度緩慢等痛點,這些問題往往會導致工程延誤與成本高昂的重複施工。
電力穩定性與安全性
由於 AI 算力叢集運作時會產生劇烈變動的動態電力負載,容易導致系統不穩定。透過 ETAP 與 NVIDIA Omniverse 的聯合模擬,專案團隊能在實際建置前,安全地測試各式故障情境、保護協調與切換程序,藉此將營運風險降至最低。常見問答 (FAQ)
透過讓團隊在施工前模擬運作情境,模擬技術能消弭設計與運作之間的界線。一個實用的 AI 工廠模型不僅能渲染 3D 空間;它還能整合幾何結構、工程屬性、即時或歷史運作數據,讓團隊在進行昂貴的實體變更之前,就能測試設備佈局、供電行為、氣流、冷卻能力、結構限制以及工作負載的影響。
這一點至關重要,因為 AI 工廠通常是在接近基礎設施容量極限的條件下運行。任何微小的設計假設偏差,都可能降低可產出的 AI Token 數量、導致電力或冷卻容量閒置浪費,甚至迫使系統以較保守的運行條件運作。其關鍵價值在於,能在設計階段即模擬接近實際營運的情境,例如機架位置調整、次世代加速器更換、更高功率密度配置、不同 CDU(冷卻液分配單元)選型、一次側迴路設計變更、蒸發式冷卻塔的運作假設,以及各類 AI 工作負載模型等。
個別工具雖然適用於特定分析場景,但當多種角色(personas)需要共享同一座設施、資產與營運狀態的整體視圖時,這些工具便容易出現限制。AI 工廠設計需要將 CFD、電力模擬、工程文件、資產模型、IT 遙測資料、OT 遙測資料與歷史營運數據整合到同一套實體設備框架之下進行比對與分析。
若沒有統一的整合平台,不同工具將各自採用獨立的視覺介面、命名規範及資料模型,迫使團隊投入大量人力進行資產對應、資料一致性管理與跨系統整合。OpenUSD 提供了標準化層,用於將 3D 幾何形狀與多元資料來源及求解器(Solver)緊密連結。 施耐德電機、AVEVA 與 ETAP 已攜手加入 OpenUSD 聯盟,共同推動軟體互通性、工業模擬、協同設計與 AI 基礎設施系統的發展。
代幣的輸出取決於運算堆疊內部發生的情況,因此模型需要具備低於機架層級的可視性。CPU 使用率、記憶體使用率、GPU 使用率、網路行為、儲存存取活動以及工作負載狀態,都有助於將 IT 層的運作行為與 OT 層的影響結果(例如電力消耗、散熱需求、流體需求與熱風險)建立連結。
若只在機架層級進行抽象化評估,將無法辨識究竟是哪個特定工作負載、伺服節點或零組件在主導整體基礎設施的狀態。這就是 AI 算力工廠模擬必須融合 IT 與 OT 數據的核心關鍵:機房基礎設施並不是靠「把機房吹冷」來創造價值,而是透過賦能昂貴的算力機架以最高且安全的稼動率持續運轉來發揮價值。施耐德電機與 NVIDIA 合作開發的參考設計,便明確將 AI 工廠設計與 MaxP 和 MaxQ 等運轉基準點深度綁定,當受限於電力配額時,能藉由 MaxQ 提高每瓦 Token 產出量,精準壓榨出最高算力效率。
透過 CFD(計算流體動力學)模擬,可以針對氣流、溫度、流速、壓力以及整體散熱行為進行分析,並同時驗證基準情境與各種假設情境(what-if scenarios)的表現。實務應用上,通常會先建立一個基準機房環境,再套用更高強度的 AI 工作負載,或將熱負載從一個機架位置轉移至另一位置,進而視覺化評估冷空氣供應、冷卻能力以及氣流隔離策略是否仍能支撐該負載。在氣冷或混合式散熱環境中,進行此類假設調整時,並不一定需要全面重新佈線或管路重建;透過模型即可調整千瓦級散熱分布,並檢測相應的熱行為變化。
透過電力模擬分析,能精準量化單點故障或常規維護情境對實際可用 IT 負載容量造成的衝擊。一個典型情境為遠端配電盤發生故障,同時另一個系統元件進入維護模式,此時模擬可呈現整體設施是否仍能維持既有的備援架構(如 N+1),以及為確保該備援能力所需限制的 IT 用電量。
這些輸出結果能在系統正式運作前,為工作負載排程規則、功耗上限設定或降頻策略提供決策依據。ETAP 的電氣數位孿生功能支援先進的電氣系統設計與模擬、動態假設情境(What-if)分析、即時電氣基礎設施效能追蹤、能源效率最佳化、預測性保養,以及依據用電量規劃基礎設施。
模擬可在採購或建置前,透過測試新一代 GPU 平台的導入情境,評估電力、散熱與結構層面的影響。實際應用中,可在模型中選定特定機架位置,並套用未來更高密度且重量更高的硬體平台,進一步分析地板承重能力、管路尺寸、冷卻迴路以及電力基礎設施是否能支撐此升級。
這一點極為關鍵,原因在於 AI 算力工廠的硬體汰換節奏遠比一般機房更為迅速,且次世代機櫃架構將可能徹底改變承載重量、廢熱排放量、配管管徑、冷卻水流量需求以及整體的用電密度。
隨著 AI 基礎設施複雜度與投資成本持續提升,模擬正逐漸成為實務上的必要條件,而非單純的進階選項。當高價值運算機架因為對散熱、電力或備援能力缺乏信心,而只能以 90% 的負載運轉時,實際上代表企業在最具價值的資產上犧牲了可產出的 token 能力。
AI 工廠之所以需要導入模擬,是因為設施設計、工作負載行為以及 資源利用效率 三者之間高度耦合。透過 ETAP 電力模擬、CFD 分析、即時遙測資料以及視覺化假設情境,營運團隊能在設計與建置階段即驗證各項條件,確保 AI 工廠能在接近極限的運作狀態下仍維持安全與穩定。此外,以 OpenUSD 為基礎的數位孿生技術,亦可進一步解決資料與工具分散的問題,實現跨設計、建置與營運階段的系統級整合與決策能力。
透過 OpenUSD 擴充 AI 驅動的數位孿生
本白皮書說明了施耐德電機為何在資料中心全生命週期中,全面支援 OpenUSD 與 NVIDIA Omniverse,以打造 AI 驅動的數位孿生系統。
從電網到晶片 (grid-to-chip),從晶片到冰機 (chip-to-chiller),打造高擴充性的的 AI 人工智慧。
經驗證的 AI 資料中心參考設計架構(ANSI/IEC 標準)與選型指南。
800 VDC 架構、機櫃級供電,以及高韌性能源配電系統。
支援直達晶片(Direct-to-Chip)、浸沒式與混合式冷卻,以應對高密度 AI 工作負載。
模組化機房 Pod 與白區模組,加速部署與縮短建置時間(Time-to-Ready)。
資料中心基礎設施管理 (DCIM)、規劃/建模、警報管理、OT 網路安全。
需要協助?
產品選型工具
快速輕鬆地為您的應用找到合適的產品和附件。
取得報價
立即線上提交您的銷售需求,專業團隊將主動聯繫您。
購買地點
輕鬆在您所在地區找到最近的施耐德電機經銷商。
支援中心
在同一位置找到滿足您所有需求的支援資源。