Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Why can a device or SCADA send a message and change a coil I have forced?
Goals and Symptoms

An application has coils that have been forced but another device or application can send a Modbus write coil message and change the value.

Causes and Fixes

Forced coils, by default, can be written to and changed. It depends on the state of system bit 79 (%S79). If the value of %S79 is False (0), the coil can be written to and the value of the forced coil will change. If the value of %S79 is True (set by the user) the value of the coil will not be able to be changed by a message.

Schneider Electric Україна

  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва"
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings