Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

How to resolve the E5006 failure during Unity application upload.

Question:
Customer met with E5006 failure during Unity application upload. What's the root cause & how to solve it?


Answer:
The application is corrupted in the PLC   ( the conf tree is Invalid )

There are 2 ways to restore :

1. If the user has saved correctly the  application before ( it seems that it is not the case ) , rebuild all the application to FIX  then,  download  ( using Current Unity Version )

2. The customer  (or support ) can  use old Unity version    to upload  application. Then must  rebuild  all to fix the problem  (save  to  STA  ) or export  (to XEF) and finally use current version to re open  ( STA or XEF )

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Загальні умови ведення бізнесу
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings