Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Is It possible to mix standard powered sensors and two-wire sensors on the 4-5-6 inputs of the STBACI1400 module?

You cannot mix standard powered sensors and two-wire sensors on the 4-5-6 inputs of the STBACI1400 because input 6 serves as the "return" or common for inputs 4 and 5.

For powered sensors, connect input 3 or 6 to the sensor, not to the (-) of the power supply.

EXAMPLE:

For Powered sensors:

Wiring diagram 1

For 2 wires sensors:

Wiring diagram 2

Best Regards.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Досліджуйте більше
Продукт:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Загальні умови ведення бізнесу
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings