Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Is it possible to order a 300 amp MCC feeder bucket for Model 5 or 6?

Issue:
Order a 300 amp MCC feeder bucket for Model 5 or 6

Product Line:
Motor Control Centers.

Environment:
Products sold in the United States.

Cause:
Product features.

Resolution:
Yes. A 300A circuit breaker feeder bucket is available in a 24`` branch unit. There is also the posibility to have a 300A feeder bucket with the "High Density Branch Feeder Selection" in a 6" bucket. Note this would have to be worked up on the SE Advantage Product Selector.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings