Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Are the Altistart Soft Starts SEMIF47 Compliant?

Issue:
Wondering if the Altistart Soft Starts are SEMIF47 Compliant?

Product Line:
Altistart

Environment:
All

Cause:
SEMIF47 compliant

Resolution:
The Altistart soft starts are not SEMIF47 Compliant, as they do not have enough stored capacity to ride through a power dip or sag.
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
  • Знайти наші представництва"