Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the CFF fault on the ATS48 soft starter and what causes it?

Issue:
What is the cause of the CFF fault on the ATS48 soft starter?

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Invalid configuration on power up.  This could be due to a replaced control board or electrical interference that prevents the control board from reading the configuration.

Resolution:
This fault is due to an Internal configuration error.
Complete a Factory Reset by going to drC menu > FCS parameter> change to YES.  Hold Enter button for 2s to complete this reset.  Reprogram the softstart.
Cycle power to the softstart.  Then provide a new run command.
If the fault persists after these steps, replace the control board or Softstart as applicable.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Інструмент вибору продукту

    Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.

  • Розрахувати вартість

    Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Довідковий центр

    Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.