Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the default TCP port number of the native Ethernet Port on M340 BMXP342020 processor.

Product:

M340

Answer:

The proprietary TCP port number for Modbus/TCP traffic for the M340 BMXP342020 processor's native ethernet port is 502.