Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Issue
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Product line
Modicon Quantum

Environment
140CPU67261

Resolution
The dimensions for the single slot Quantum modules are:
Height = 9.84 in. (250 mm)
Depth = 4.09 in. (103.85 mm)
Width = 1.59 in. (40.34 mm)