Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What are the screw size and wire sizes for the CT and PT terminal connections on the CM4000 series meters?
Issue
What are the screw size and wire sizes for the CT and PT terminal connections

Product Line
CM4000
CM4250
CM4000T

Environment
Hardware Specifications

Resolution
The terminal screws are 4mm with a 0.7 pitch. Each meter is supplied with spade lugs that accommodate 10-12 AWG wire.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

  • Інструмент вибору продукту

    Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.

  • Розрахувати вартість

    Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець

  • Де придбати?

    Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

  • Довідковий центр

    Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.