Issue:
Replacement for the Magelis XBTGT5230
Product Line:
XBTGT, HMIGTO
Resolution:
XBTGT5230 has been replaced with the HMIGTO5310
-
- Vijeo Designer applications are 100 % compatible with automatic screens resizing.
The cut-out is identical.
The communication ports are identical except on COM1 , no RS422 signal only RS232C
For RS422 link , use a cables with converter like TSXPCX1030 for Schneider Twido/Premium PLC or XBTZG919 + XBTZ980 for Mitsubishi FX PLC
Same certifications.
No extension Bus for Fieldbus modules ( Profibus , DeviceNet , CANopen )
Only one USB port Host type A
No auxiliary interface for speaker or alarm output
Better Screen color TFT 65K and bigger Screen Size 121 , More Flash Memory , addition mini-USB Device port and use of SD card slot.
- Vijeo Designer applications are 100 % compatible with automatic screens resizing.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Інструмент вибору продукту
Швидко та легко знаходьте потрібні продукти й допоміжне обладнання для своїх завдань.
Розрахувати вартість
Ставте свої запитання щодо продажів онлайн, і з вами зв’яжеться фахівець
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Довідковий центр
Знайдіть усі необхідні ресурси для підтримки в одному місці.