Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
PM600 Series Available Onboard Alarms

Issue
What onboard Alarms are available for PM600 Series meters?

Product Line
PM600
PM620
PM650

Environment
Onboard Alarming Capability

Resolution
There are no onboard alarms available for the PM600 and PM620 meters, however, PC Based alarming can be created via software.

The PM650 does have onboard alarming capabilities (30 alarm conditions). See page 66 of the PM600 Series User Guide

Schneider Electric Україна

Вкладення
PM600_Series_Instruction_Bulletin.pdf [1.39 MB]
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва"