Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the maximum humidity acceptable with the Altivar ATV61 and 71 drives?

Issue:
Maximum humidity acceptable with the Altivar ATV61 and 71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
humidity

Resolution:
95% maximum without condensation or dripping water.