Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the degree of protection for the open style ATS22 softstart?

Issue:
Degree of protection for the open style ATS22 softstart

Product Line:
ATS22, Altistart 22

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The Altistart 22 soft starter is considered an open type device. A conduit kit is not available to convert these to NEMA 1. The IP rating is IP20.
If higher protection is needed a custom enclosure or a standard enclosed ATS22 softstart may be required
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
  • Знайти наші представництва"