Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
What is the maximum starts for the ATS22 soft starters?

Issue:
The ATS22 capable of doing 20 starts per hour?

Product Line:
ATS22
Environment:
All model numbers and serial numbers
Cause:
None
Resolution:
No, the ATS22 is not designed for 20 motor starts per hour. The standard maximum cycle must not exceed 4 to 6 starts per hour with the ATS22.